EIO0000003528.05

Raccordement du cordon d'alimentation CC

DANGER
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE
  • Débranchez toutes les sources d'alimentation de l'appareil avant de retirer tout capot ou élément du système, et avant d'installer ou de retirer tout accessoire, élément matériel ou câble.
  • Coupez l'alimentation avant de câbler les bornes d'alimentation du produit.
  • Utilisez toujours un dispositif de mesure de la tension correctement calibré afin de vous assurer que l'unité est hors tension, lorsqu'il est indiqué.
  • Replacez et fixez tous les capots et éléments du système avant de mettre le produit sous tension.
  • Utilisez uniquement la tension spécifiée pour alimenter le produit. Ce produit est conçu pour une utilisation avec une alimentation de 24 Vcc. Vérifiez si votre équipement est une unité CC avant de le mettre sous tension.
  • Le produit n'est pas équipé d'un interrupteur ; vous devez donc en installer un sur la source d'alimentation.
  • Veillez à mettre à la terre la borne FG du produit.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
NOTE:
  • Les bornes SG et FG sont séparées à l'intérieur de ce produit.

  • Une fois la borne FG connectée, assurez-vous que le fil est relié à la terre. Si le produit n'est pas relié à la terre, des interférences électromagnétiques (EMI) excessives peuvent survenir.

Préparation du cordon d'alimentation CC

  • Assurez-vous que le fil de terre soit du même calibre ou supérieur par rapport aux fils d'alimentation.

  • N'utilisez pas des fils en aluminium pour le cordon d'alimentation.

  • Si les extrémités de chaque fil ne sont pas torsadées correctement, les fils peuvent créer un court circuit.

  • Utilisez un fil de cuivre classé pour une température de 75 °C (167 °F) ou supérieure.

  • Utilisez le circuit SELV (Safety Extra-Low Voltage) et le circuit LIM (Limited Energy) pour l'entrée CC.

Diamètre du cordon d'alimentation

0,75...2,5 mm2 (18...13 AWG)*1

Type de conducteur

Fil massif ou multibrin

Longueur du conducteur

Pilote recommandé

Tournevis à tête plate (taille 0,6 x 3,5 mm)

*1 Pour la compatibilité UL, utilisez AWG 14 ou AWG 13.

Spécifications du connecteur d'alimentation CC

+ 24 Vcc
- 0 Vcc
FG Terre fonctionnelle (connecter la borne FG correctement à la terre.)
NOTE: Numéro de pièce : XBTZGPWS1

Raccordement du cordon d'alimentation CC

Étape

Action

1

Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas branché sur l'alimentation.

2

Vérifiez la tension nominale.

3

Coupez l'alimentation CC du produit.

4

Enlevez la membrane du cordon d'alimentation et torsadez les extrémités.

5

Insérez chaque fil du cordon d'alimentation dans le trou correspondant. Serrez les vis du connecteur d'alimentation CC afin de maintenir le fil en place.

NOTE:
  • Le couple nécessaire est de 0,56 N•m (5 lb-in).

  • Ne soudez pas la connexion du câble.

6

Après avoir inséré les trois fils du cordon d'alimentation, insérez le connecteur d'alimentation CC dans le connecteur d'alimentation sur le produit.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.