EIO0000003528.05

Identification des pièces (HMIST6400)

Avant

Haut

Bas

Arrière

A : Voyant d'état

B : Emplacement de la batterie

C : Crochet

D : Interface Ethernet (ETH2)

E : Interface Ethernet (ETH1)

F : Interface série (RJ-45, RS-485) (COM2)

G : Interface série (RS-232C) (COM1)

H : Connecteur d'alimentation

I : Symbole d'alerte de sécurité*1

J : Interface USB (Type A)

K : Interface USB (micro-B)

*1 Identifie les messages de sécurité concernant la batterie la section Remplacement de la batterie

AVERTISSEMENT
COMPORTEMENT ACCIDENTEL DE L'EQUIPEMENT
  • Ne raccordez pas le produit à l'ordinateur à l'aide du câble USB (micro-B), sauf si le produit est alimenté par le câble d'alimentation.
  • Retirez le câble USB (micro-B) avant de communiquer avec le contrôleur hôte et d'autres types d'équipements.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.