Remplacement du joint d'installation
Le joint d'installation offre une protection contre la poussière et la moisissure. Le joint doit être inséré correctement dans la rainure conformément à la résistance à l'humidité pour le produit.
| AVIS |
|---|
|
VIEILLISSEMENT
DU JOINT
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
|
| AVIS |
|---|
|
RISQUE DE DETERIORATION DU MATERIEL
Faites attention de ne pas l'étirer le joint non
nécessairement.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
|
|
Étape |
Action |
|---|---|
|
1 |
Placez le produit sur une surface de niveau plane, l'écran d'affichage étant orienté vers le bas. |
|
2 |
Retirez le joint du produit. |
|
3 |
Fixez le nouveau joint sur le produit. Insérez les saillies à partir des quatre coins du joint dans les trous correspondants dans les coins du produit. Selon votre modèle, il peut y avoir des saillies supplémentaires. Consultez la figure à la droite et insérez les saillies par conséquent. NOTE: Lors de l'utilisation d'un outil pour insérer le joint, assurez-vous
que l'outil ne raccroche pas le joint caoutchouc et cause une déchirure.
1 Joint d'étanchéité 2 Saillie |