EIO0000003528.05

Accessoires

Les produits peuvent être modifiés ou supprimés sans préavis. Veuillez consulter notre site Web pour obtenir les dernières informations.
www.se.com/docs

Pour les contrôleurs hôtes et les câbles de connexion, consultez le manuel du pilote de périphérique correspondant de votre logiciel d'édition d'écrans.

Nom du produit

Référence du produit

Description

Interface série

Câble de conversion RJ-45-D-Sub 25 broches

XBTZG939

Permet de brancher un câble D-Sub 25 broches sur ce produit (RJ-45).

Câble de conversion RS-232C 9 broches à 25 broches

XBTZG919

Permet de brancher un câble RS-232C standard (prise D-Sub 25 broches) sur ce produit (fiche D-Sub 9 broches).

Adaptateur de conversion de port COM

XBTZGCOM1

Permet de brancher les éléments de communication RS-422 optionnels sur l'interface série (RS-232C).

Unité d'isolement RS-232C

XBTZGI232

Permet de brancher un contrôleur hôte sur le produit afin de permettre l'isolement
(RS-232C ou RS-422 peut être utilisé).

Unité d'isolement RS-485

XBTZGI485

Permet de brancher un contrôleur hôte sur le produit avec isolement.

Interface USB (micro-B)

Câble USB de transfert

HMIZG936

Câble pour transférer les données d'écran depuis un ordinateur (USB Type A) vers le produit (USB micro-B).

Câble frontal USB (micro-B)

HMIZSUSBB2

Câble de rallonge qui relie l'interface USB à l'écran avant.

Interface USB (Type A)

Câble frontal USB

XBTZGUSB

Câble de rallonge qui relie l'interface USB à l'écran avant.

Pince USB Type A (1 port)

HMIZGCLP1

Pince pour empêcher la déconnexion du câble USB (USB Type A, 1 port, 5 pinces/ensemble).

Autres

Feuille de protection d'écran

HMIZD66W

Feuille jetable résistante la salissure pour écran 12 pouces panoramique (5 feuilles/ensemble).

Feuille de protection

HMIZUV6W

Feuille pour protéger l'écran des saletés et de la lumière ultraviolette, pour écran 12 pouces panoramique (1 feuille).

Feuille de protection d'écran avec protection UV

HMIZG60W

Feuille de protection UV jetable et résistante aux saletés pour écran de 4 pouces panoramique (1 feuille/ensemble).

HMIZG63W

Feuille de protection UV jetable et résistante aux saletés pour écran 7 pouces panoramique (1 feuille/ensemble).

HMIZG65W1

Feuille de protection UV jetable et résistante aux saletés pour écran 10 pouces panoramique (1 feuille/ensemble).

HMIZG67W

Feuille de protection UV jetable et résistante aux saletés pour écran 15 pouces panoramique (1 feuille/ensemble).

Attache à ressort

XBTZ3002

Attaches pour fixer ce produit sur le plan de montage pour HMIST6200.

Accessoires de maintenance

Nom du produit

Référence du produit

Produit associé

Description

Attache d'installation

HMIZSFIX2

HMIST6200

Attache de fixation (2 pièces/ensemble).

HMIZSFIXTF1

HMIST6400, HMIST6500, HMIST6600, HMIST6700

Attache de fixation (2 pièces/ensemble).

Joint d'installation

HMIZS51W1

HMIST6200

Offre une résistance à la poussière et à l'humidité lorsque ce produit est installé dans un panneau solide (1 pièce).

HMIZS53W1

HMIST6400

HMIZS55W1

HMIST6500

HMIZS56W1

HMIST6600

HMIZS57W1

HMIST6700

Connecteur d'alimentation CC

XBTZGPWS1

Tout

Connecteur pour connecter les câbles d'alimentation CC.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.