Sostituzione della guarnizione d'installazione
La guarnizione fornisce la protezione contro la penetrazione di polvere e umidità. La guarnizione va inserita correttamente nella cavità per proteggere dall'umidità l'apparato.
AVVISO |
---|
USURA DELLA GUARNIZIONE
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
|
AVVISO |
---|
DANNI ALLE APPARECCHIATURE
Fare attenzione a non allungare la guarnizione senza motivo.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
|
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
Appoggiare l'apparato su una superficie pulita e piana con la faccia dello schermo rivolto in basso. |
2 |
Rimuovere la guarnizione dall'apparato. |
3 |
Installare la nuova guarnizione sull'apparato. Inserire le sporgenze dai quattro angoli della guarnizione nei fori corrispondenti agli angoli del prodotto. A seconda del modello, potrebbero esserci altre sporgenze. Nel seguito far riferimento alla figura a destra e inserire opportunamente le sporgenze. NOTA: Se si usa un utensile per
inserire la guarnizione, accertarsi che l'utensile non prenda la guarnizione
di gomma e causi uno strappo.
1 Guarnizione d'installazione 2 Sporgenza |