Sostituzione della batteria
L'apparato usa la batteria principale per il back-up dati del clock interno. Se la batteria principale si scarica, il back-up dei dati va perso. Come ricambio usare solo batterie BR2032 (prodotte da Panasonic Corporation).
PERICOLO |
|---|
|
RISCHIO DI SCARICA ELETTRICA, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
|
PERICOLO |
|---|
|
RISCHIO CHIMICO, D'ESPLOSIONE O D'INCENDIO
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
|
| AVVISO |
|---|
|
PERDITA DI DATI
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
|
-
Inserire la batteria prima di ricollegare l'alimentazione. In caso contrario, l'orologio non funzionerà correttamente.
-
Dopo aver ricollegato l'alimentazione, configurare di nuovo l'orologio. Far riferimento al manuale del proprio software di programmazione su come configurare l'orologio.
|
Passo |
Azione |
|---|---|
|
1 |
Scollegare l'alimentatore da questo prodotto. |
|
2 |
Toccare l'alloggiamento o il collegamento di terra per scaricare le cariche elettrostatiche dal proprio corpo. |
|
3 |
Appoggiare l'apparato su una superficie pulita e piana con il lato anteriore rivolto in su. |
|
4 |
Aprire il vano batteria sulla sommità o sul fondo di questo prodotto. 1 Vano batteria 2 Simbolo dell'allarme di sicurezza (vedere i messaggi di sicurezza nella pagina precedente) |
|
5 |
Rimuovere la batteria esaurita dal vassoio, toccando la batteria dal basso. |
|
6 |
Inserire la nuova batteria sul vassoio, in base ai segni della polarità nel vassoio e sula batteria. |
|
7 |
Inserire il vassoio nel vano batteria. |
|
8 |
Collegare di nuovo l'alimentazione a questo prodotto. NOTA: Dopo aver ricollegato l'alimentazione,
controllare l'orologio e impostare nuovamente data e ora, se necessario.
Per i dettagli su come controllare e configurare l'orologio, fare
riferimento al manuale del proprio software di programmazione.
|
PERICOLO
PERICOLO