DOCA0302DE-04

Über dieses Handbuch

Geltungsbereich des Dokuments

Ziel dieses Handbuchs ist es, Benutzern sowie Installations- und Wartungspersonal alle technischen Informationen zur Verfügung zu stellen, die für die Installation und Verwendung des EcoStruxure I/O Smart Link-Moduls erforderlich sind.

Gültigkeitshinweis

Das I/O Smart Link-Modul lässt sich mühelos in ein beliebiges Gebäudemanagementsystem integrieren.

Es verbindet Steuerungs-, Zähl- und Schutzfunktionen zur Realisierung energieeffizienter Lösungen für jede Art von Umgebung. Das auf dem Modbus-Protokoll basierende I/O Smart Link-Modul ermöglicht den Austausch von Schaltgerätedaten mit einem Supervision-System oder einer SPS in Echtzeit.

Das vorverdrahtete Anschlusssystem erhöht die Effizienz und trägt dazu bei, Verdrahtungsfehler während der Installation zu vermeiden.

Dieses Handbuch gilt für I/O Smart Link mit Firmware-Mindestversion 003.003.004. Für Informationen zu älteren Acti9 Smartlink-Produkten mit einer Firmwareversion bis 001.003.007 siehe Related Documents.

Online-Informationen

Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen können jederzeit Änderungen unterliegen. Schneider Electric empfiehlt nachdrücklich, dass Sie stets die jeweils neueste, auf der Website www.se.com/ww/en/download verfügbare Version verwenden.

Die technischen Merkmale der in diesem Handbuch beschriebenen Geräte sind ebenfalls online abrufbar. Sie finden die Online-Informationen auf der Hompage von Schneider Electric unter www.se.com.

Weiterführende Dokumente

Titel der Dokumentation Referenznummer

I/O Smart Link - Firmware-Versionshinweise

I/O Smart Link - Kurzanleitung

PKR5509302

iACT24 - Hilsgerät für das Schütz iCT - Kurzanleitung

S1B3342101

iATL24 - Hilsgerät für den Fernschalter iTL - Kurzanleitung

S1B3342201

RCA iC60 – Hilfsgerät für Fernsteuerung – Kurzanleitung

S1A4079001

Reflex iC60 - Integrierter ferngesteuerter Leistungsschalter - Kurzanleitung

S1B8674701

RCA iC60 Fernsteuerung für iC60-Leistungsschalter - Referenzhandbuch

Reflex iC60 Integrierter Steuerungsleistungsschalter für iC60 Leistungsschalter - Referenzhandbuch

Acti9 Smartlink Modbus-Kommunikationssystem - Benutzerhandbuch

Sie können diese technischen Veröffentlichungen sowie andere technische Informationen von unserer Website unter www.se.com/ww/en/download/.

Informationen zu nicht-inklusiver oder unsensibler Terminologie

Als verantwortungsbewusstes, integratives Unternehmen aktualisiert Schneider Electric kontinuierlich seine Kommunikationen und Produkte, die nicht-integrative oder unsensible Terminologie enthalten. Trotz dieser Bemühungen können unsere Inhalte jedoch nach wie vor Begriffe enthalten, die von einigen Kunden als unangemessen betrachtet werden.

Marken

QR Code ist eine eingetragene Marke von DENSO WAVE INCORPORATED in Japan und anderen Ländern.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?