Überblick
Überblick
Alle Modbus-Tabellen im I/O Smart Link-Gerät wurden entwickelt, um die Anzahl der Modbus-Requests zu minimieren, die das Client-System senden muss, um die von I/O Smart Link vorbereiteten Daten zu erfassen.
Die Modbus-Tabellen im I/O Smart Link-Geräte sind kompakt und bieten eine Übersicht über alle Daten, die auf den 11 Kanälen des I/O Smart Link-Geräts gesammelt werden.
Die Modbus-Tabellen im I/O Smart Link-Gerät sind hier beschrieben:
-
Im Abschnitt mit:
-
Dem Abschnitt mit den Adressbereichen für jeden Gerätetyp, der mit I/O Smart Link verbunden werden: iOF+SD24, OF+SD24, iACT24, iATL24, RCA iC60, Reflex iC60, iEM2000T, Messgerät, Schütz und Impulsrelais
-
Dem Abschnitt mit den Adressbereichen für die einzelnen Datentypen (Status, Steuerbefehle, Messungen und Parametereinstellungen) mit einer Beschreibung der Übersichtsbereiche sowie der detaillierten Datenbereiche für jeden Kanal
Allgemeine Organisation der Modbus-Tabellen in I/O Smart Link-Geräten
|
Element |
Beschreibung |
Siehe |
|---|---|---|
|
1 |
Zusammengefasste Daten der Kanäle |
|
|
2 |
Kanalunabhängige Systemdaten |
|
|
3 |
Daten von Kanal 1 An Kanal 1 anschließbare Geräte |
|
|
4 |
Daten der Kanäle 2 bis 11 An die Kanäle 2 bis 11 anschließbare Geräte |