DOCA0302DE-04

Acti 9-Geräte mit Ti24-Schnittstelle

Überblick

Geräte (iACT24, iATL24, iOF+SD24, OF+SD24, RCA iC60, Reflex iC60) können über vorkonfektionierte Kabel des EcoStruxure-Kommunikationssytems mit dem I/O Smart Link verbunden werden.

Verdrahtung

Die folgende Abbildung zeigt den Anschluss von Geräten an den I/O Smart Link mit vorkonfektionierten Kabeln:

HINWEIS: Es können A9XCAU06- oder A9XCAC01-Kabel verwendet werden, um Acti 9-Geräte mit Ti24-Schnittstelle mit I/O Smart Link zu verbinden.

In diesem Fall muss für den Anschluss von iACT24 und iATL24 Eingang I2 mit beiden Seiten des A9XCAU06- oder A9XCAC01-Kabels verbunden werden.

Detaillierte Informationen zu Installationsanweisungen finden Sie unter PKR5509302 I/O Smart Link - Kurzanleitung.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?