Télécommande Acti 9 RCA iC60 avec interface Ti24
Présentation
La télécommande Acti 9 RCA iC60 :
-
Doit être équipée d'une interface Ti24 (références commerciales A9C70122 et A9C70124)
-
Peut être utilisée pour contrôler un disjoncteur iC60 via le contrôle local de l'entrée Y1/Y2 en fonction du mode sélectionné et de l'entrée Y3 de son interface Ti24.
L'entrée Y3 (24 Vcc) peut être contrôlée par l'une des voies de l'unité I/O Smart Link
-
Peut être utilisée pour déterminer les états OF et SD du disjoncteur associé à la télécommande Acti 9 RCA iC60
Les informations Modbus du tableau suivant sont données pour une télécommande Acti 9 RCA iC60 connectée à la voie 1.
|
Description |
Adresse(1) |
Nb de registre(s) |
Type |
Action |
Valeurs et significations |
|---|---|---|---|---|---|
|
Etat |
|||||
|
Etat OF |
0x3778 |
1 |
BITMAP |
R |
bit 0 = 0 : disjoncteur ouvert bit 0 = 1 : disjoncteur fermé |
|
Etat SD |
0x3778 |
1 |
BITMAP |
R |
bit 1 = 0 : dispositif déclenché (présence d'un défaut) bit 1 = 1 : dispositif non déclenché |
|
Ordres |
|||||
|
Activation de l'ordre d’ouverture |
0x3779 |
1 |
BITMAP |
RW |
Bit 0 = 1 : activation de l'ordre d'ouverture(2) |
|
Activation de l'ordre de fermeture |
0x3779 |
1 |
BITMAP |
RW |
Bit 1 = 1 : activation de l'ordre de fermeture(2) |
|
Compteurs |
|||||
|
Nombre de cycles d'ouverture/fermeture du disjoncteur |
0x3784 |
2 |
UINT32 |
RW |
– |
|
Nombre de déclenchements |
0x3786 |
2 |
UINT32 |
RW |
– |
|
Temps de fonctionnement de la charge |
0x3788 |
2 |
UINT32 |
RW |
en heures |
|
(1) Pour adresser les registres de la voie N (1≤ N ≤ 11), il faut ajouter 40 × (N - 1) aux registres de la voie 1. (2) L'équipement I/O Smart Link remet le bit à l'état 0 lorsque l'ordre est pris en compte (sauf si aucun produit n'est connecté à la voie). Si les bits 0 et 1 de l'adresse 14201 sont activés simultanément, l'équipement I/O Smart Link ne fait rien. |
|||||