JYT97577–01

Réglages d’entretien pour la réduction d’énergie (ERMS)

Les disjoncteurs de marque Square D PowerPacT châssis P ou R et MasterPacT, fabriqués par Schneider Electric, fournissent des caractéristiques de protection contre les arcs électriques. Des composants supplémentaires peuvent être incorporés pour augmenter les options disponibles afin de réduire l’énergie incidente d’arc électrique (AFIE, Arc Flash Incident Energy).

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.