JYT97577–01

Câble NSX

Câble de communication blindé composé de deux paires torsadées de fils toronnés, généralement de couleur noir/rouge et bleu/blanc. Le câble NSX a une prise RJ45 à une extrémité et quatre fils se terminant dans un petit bornier à l’autre extrémité. Il est utilisé avec les disjoncteurs PowerPacT H, J ou L. Si le bornier n’est pas nécessaire, il peut être retiré.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?