JYT97577–01

Module d’interface de communication Modbus (IFM)

Ce module, nécessaire pour la connexion au réseau, contient l’adresse Modbus (1 à 99) déclarée par l’utilisateur à l’aide des deux commutateurs rotatifs situés sur le devant de l’unité. Le module s’adapte automatiquement (vitesse de transmission, parité) au réseau Modbus dans lequel il est installé.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.