JYT97577–01

Commutateur de mode d’entretien (MMS)

Commutateur permettant de réduire le retard court (STD, short-time delay) typique de 0,30 s à 0,08 s ou moins. Utilisé uniquement avec les déclencheurs dotés de la fonction de verrouillage sélectif de zone de courte durée ST-ZSI (Short-time Zone Selective Interlocking).

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.