JYT97577–01

Terminologie

La terminologie utilisée dans ce document est définie dans le tableau suivant.

Terminologie

Terme Définition
IFM Appareil IFM
I-LEM IFM Module I-Line Enable IFM. L’unité modulaire équipée de la communication Modbus IFM.
U-PaS Appareil U-PaS
I-LEM U-PaS Module I-Line Enable U-PaS. L’unité modulaire équipée du serveur de panneau universel.
ERMS Commutateur de réglages d’entretien pour la réduction d’énergie + IFE
I-LEM ERMS Module I-Line Enable ERMS. L’unité modulaire équipée de la fonction ERMS et de la communication Ethernet via IFE.
ERM2 Commutateur de réglages d’entretien pour la réduction d’énergie + IFM
I-LEM ERM2 Module I-Line Enable ERM2. L’unité modulaire équipée de la fonction ERMS et d’une communication Modbus série via IFM.
MMS Commutateur de réglages du mode d’entretien
I-LEM MMS Module I-Line Enable MMS. L’unité modulaire équipée de la fonction MMS. N’offre aucune communication.
PM Appareil Power Meter
I-LEM PM Module I-Line Enable PM. L’unité modulaire est équipée du Power Meter 5563 ou du Power Meter 8244.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.