JYT97577–01

Généralités

Introduction

Ces directives contiennent des instructions pour l’installation des modules I-Line Enable de marque Square D. Ces modules I-Line Enable sont approuvés par Underwriters Laboratories (cURus) et sont adaptés pour être installés sur les panneaux de distribution I-Line ou les sections de distribution QED2 I-Line.

Assistance

Pour un soutien technique avec l’installation de ce module I-Line Enable, contacter le service à la clientèle de Schneider Electric au 1–888–778–2733.

Consulter https://www.se.com.

Contenu du kit / Outils nécessaires

Contenu du kit et outils nécessaires

Petit tournevis
(lame de 0,4 × 2,5 mm)

Dénudeuse

Module I-Line Enable (version à côté large représentée)

Tournevis cruciforme nº 2

Tournevis à tête plate long

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.