JYT97577–01

I-Line Enable

Les modules I-Line Enable sont une gamme d’unités modulaires montées en pile I-Line. L’unité modulaire est un assemblage mécanique et électrique contenant au moins un appareil exécutant une fonction dans un panneau de distribution (ou appareillage de commutation). Ses circuits électroniques et dispositifs intégrés sont adaptés aux fonctions de surveillance, de mesure, de communication et de protection.

Avec l’empreinte d’un disjoncteur PowerPacT à châssis L, tous les modules I-Line Enable se montent à l’intérieur d’un panneau de distribution standard pour offrir une installation compacte et peu encombrante.

Le nom de produit « module I-Line Enable » (également appelé « I-LEM ») s’applique à la fois à l’armoire et à l’appareil avec lequel elle est fournie et lui donne son nom.

Pour une description complète et les caractéristiques techniques des appareils, se reporter aux documents associés listés dans Annexe C – Références documentaires.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.