JYT97577–01

Câblage

DANGER
RISQUE D’ÉLECTROCUTION, D’EXPLOSION OU D’ARC ÉLECTRIQUE
  • Porter un équipement de protection individuelle (ÉPI) approprié et observer les méthodes de travail électrique sécuritaire. Voir NFPA 70E, CSA Z462 ou NOM-029-STPS.
  • Seul un personnel qualifié doit effectuer l’installation et l’entretien de cet équipement.
  • Couper toute l’alimentations à cet équipement avant d’y travailler.
  • Toujours utiliser un dispositif de détection de tension avec une valeur nominale appropriée pour s’assurer que toute alimentation est coupée.
  • Remettre en place les dispositifs, les portes et les couvercles avant de mettre l’appareil sous tension.
  • Les personnes qualifiées exécutant des diagnostics ou un dépannage nécessitant la mise sous tension de conducteurs électriques doivent se conformer aux normes NFPA 70 E – Norme de sécurité électrique sur les lieux de travail et aux normes OSHA – 29CFR partie 1910, sous-partie S – Équipement électrique.
Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.

AVIS
DANGER DE FAUSSE INDICATION DE COUPLE
  • Veiller à ne pas laisser pas les brins du conducteur ou l’isolation du fil interférer avec le filetage de la ou des vis de fixation du fil.
Le fait de ne pas suivre ces instructions peut endommager l'équipement.

Utilisation des connecteurs

Connecteur

Description

Conducteur

Longueur dénudée

Couple

Remarques

Type

Qté

Taille

Bornier multipolaire

Al

1 par pôle

24–14 AWG

(0,2–2,5 mm²)

0,28 po

(7 mm)

4,43–5,31 lb-po

(0,5 à 0,6 N·m)

Il est possible d’utiliser deux conducteurs par pôle, des conducteurs de même section munis de bagues TWIN avec manchon en plastique, pour une section combinée comprise entre 2×24 AWG et 2×18 AWG (0,5 et 1,5 mm²).

Cu

1 par pôle

Coupleur RJ45-RJ45 en ligne (blindé)

Cu

Jusqu’à 8 fils (ou 4 paires)

Cat 5e

(28–22 AWG)

s/o

s/o

Ces connecteurs sont utilisés pour diverses connexions de protocole. Voir le catalogue correspondant et les informations d’emplacement pour plus d’informations.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.