JYT97577–01

Câble de connecteur logique universel (ULP)

Le câble de disjoncteur ULP présente à une extrémité une prise RJ45, à l’autre extrémité, les quatre fils sont prêts à être connectés dans des bornes à vis d’un accessoire comme un module de communication. Il est utilisé avec des disjoncteurs PowerPacT P, R et MasterPacT NT et NW pour connecter le BCM au réseau de communication.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.