JYT97577–01

Ajuste de Reducción de Energía para Mantenimiento (ERMS)

Los interruptores automáticos PowerPacT con marco en P y R y MasterPacT de la marca Square D, fabricados por Schneider Electric, ofrecen características de protección contra el destello por arco eléctrico. Se pueden integrar componentes adicionales para aumentar las opciones disponibles y así reducir la energía en incidentes por destello por arco eléctrico (AFIE).

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.