JYT97577–01

Conmutador de modo de mantenimiento (MMS)

Un conmutador que se utiliza para reducir el típico retardo de tiempo corto (STD) de 0.30 segundos a 0.08 segundos o menos. Se utiliza solo en combinación con unidades de disparo que tienen la capacidad de Enclavamiento selectivo de zona de corta duración (ST-ZSI).

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.