JYT97577–01

Module d’interface de communication Modbus (IFM)

Ce module, nécessaire pour la connexion au réseau, contient l’adresse Modbus (1 à 99) déclarée par l’utilisateur à l’aide des deux commutateurs rotatifs situés sur le devant de l’unité. Le module s’adapte automatiquement (vitesse de transmission, parité) au réseau Modbus dans lequel il est installé.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?