JYT97577–01

Terminología

La terminología utilizada en este documento se define en la tabla siguiente.

Terminología

Término Definición
IFM Dispositivo IFM
I-LEM IFM Módulo I-Line Enable IFM. La unidad modular con comunicación Modbus IFM.
U-PaS Dispositivo U-PaS
I-LEM U-PaS Módulo I-Line Enable U-PaS. La unidad modular con el servidor de panel universal.
ERMS Conmutador de modo de mantenimiento para la reducción de energía + IFE
I-LEM ERMS Módulo I-Line Enable ERMS. La unidad modular con la función ERMS junto con la comunicación Ethernet vía IFE.
ERM2 Conmutador de modo de mantenimiento para la reducción de energía + IFM
I-LEM ERM2 Módulo I-Line Enable ERM2. La unidad modular con la función ERMS junto con la comunicación Modbus Serial a través de IFM.
MMS Conmutador de modo de mantenimiento
I-LEM MMS Módulo I-Line Enable MMS. La unidad modular con la función de MMS. No incluye comunicación.
PM Medidor Power Meter
I-LEM PM Módulo I-Line Enable PM. La unidad modular con el medidor de potencia 5563 o el medidor de potencia 8244.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.