JYT97577–01

Cable de conexión lógica universal (ULP)

El cable ULP del interruptor automático tiene un conector RJ45 en un extremo y, en el otro, los cuatro hilos están preparados para conectarse a los terminales de tornillo de un accesorio, como un módulo de comunicación. Se utiliza con los interruptores PowerPacT P, R y MasterpacT NT y NW para conectar el BCM a la red de comunicaciones.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.