PHA8599300-06

Kennwort einrichten

Programmiermodus 3 ist mit einem Kennwort geschützt. Das Standardkennwort lautet 0000.
Gehen Sie folgendermaßen vor, um das Kennwort zu ändern:
  1. Navigieren Sie mit der Taste zu Programmiermodus 3 (PM0dE3).
  2. Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Menü aufzurufen.
  3. Geben Sie das 4-stellige Kennwort ein: Wählen Sie mit der Taste jede Ziffer aus dem Bereich 0–9 aus. Um die Ziffern zu bestätigen, halten Sie die Taste jeweils 3 Sekunden lang gedrückt.
  4. Navigieren Sie zur LCD-Seite für das Kennwort (PASSrd xxxx).
  5. Halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um in den Programmiermodus zu wechseln.
  6. Wenn der Wert zu blinken beginnt, wählen Sie jede Ziffer aus dem Bereich 0–9 aus. Um die Ziffern zu bestätigen, halten Sie die Taste jeweils 3 Sekunden lang gedrückt.
  7. Das LCD-Display zeigt OK an, wenn die Einstellung bestätigt wurde.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?