PHA8599300-06

Impulsausgangsrate einrichten

Das Messgerät ist mit einem Impulsausgang ausgestattet, der vom internen Schaltkreis optisch isoliert ist. Für eine Fernablesung oder Genauigkeitsprüfung erzeugt das Messgerät Impulse proportional zum gemessenen Verbrauch. Der Impulsausgang ist ein polaritätsabhängiger Transistorausgang mit offenem Kollektor, für dessen ordnungsgemäßen Betrieb eine externe Spannungsquelle erforderlich ist. Die Spannung (Ui) dieser externen Spannungsquelle sollte kleiner als 27 V DC sein. Der maximale Schaltstrom (Imax) beträgt 100 mA. Schließen Sie für den Impulsausgang 5–27 V DC an Anschluss 20 (Kollektor) und die Signalleitung (S) an Anschluss 21 (Emitter) an.
Gehen Sie wie folgt vor, um die Impulsausgangsrate (SO) zu ändern:
  1. Navigieren Sie mit der Taste zu Programmiermodus 3 (PM0dE3).
  2. Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Menü aufzurufen.
  3. Geben Sie das 4-stellige Kennwort ein: Wählen Sie mit der Taste jede Ziffer aus dem Bereich 0–9 aus. Um die Ziffern zu bestätigen, halten Sie die Taste jeweils 3 Sekunden lang gedrückt. Das Standardkennwort lautet 0000.
  4. Navigieren Sie zur LCD-Seite für den SO-Ausgang (SO xxxxxx).
  5. Halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um in den Programmiermodus zu wechseln.
  6. Wenn der Wert zu blinken beginnt, wählen Sie 10000/2000/1000/100/10/1/0.1/0.01 aus.
  7. Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die neue Einstellung zu bestätigen.
  8. Das LCD-Display zeigt OK an, wenn die Einstellung bestätigt wurde.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?