PHA8599300-06

Strom, Spannung, Leistung, Leistungsfaktor und Frequenz

Adresse Register Maßnahme Größe Art Einheit Beschreibung

Strom

0x0BB8

3001

R

2

Float32

A

Strom

Spannung

0x0BD4

3029

R

2

Float32

V

Spannung

Leistung

0x0BEE

3055

R

2

Float32

kW

Wirkleistung

0x0BFC

3069

R

2

Float32

kVAr

Blindleistung

0x0C04

3077

R

2

Float32

kVA

Scheinleistung

Leistungsfaktor

0x0C0C

3085

R

2

4Q_FP_PF

Gesamtleistungsfaktor:

  • –2 < LF < –1 = Quadrant 2, Wirkleistung negativ, kapazitiv

  • –1 < LF < 0 = Quadrant 3, Wirkleistung negativ, induktiv

  • 0 < LF < 1 = Quadrant 1, Wirkleistung positiv, induktiv

  • 1 < LF < 2 = Quadrant 4, Wirkleistung positiv, kapazitiv

Frequenz

0x0C26

3111

R

2

Float32

Hz

Frequenz

  • Bereich: 40 bis 70

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?