PHA8599300-06

Kommunikation über Modbus-Ausgang

Es gibt verschiedene Softwaresysteme und -methoden, mit denen Sie auf die Messgerätdaten zugreifen bzw. sie anzeigen können. Diese reichen von einer einfachen Modbus-Registerschnittstelle für das Auslesen gespeicherter Werte in den Messgerätregistern bis zur Anzeige intelligenter Informationen des Messgeräts in einem Energiemanagementsystem. Das Kabel muss an die Klemmen 23 und 24 angeschlossen werden. Die Standard-Kommunikationsadresse des Messgeräts ist 01.

Die verwendete Modbus-Implementierung ist „Modbus basic“ (Werkeinstellung) mit den folgenden Einstellungen:

  • Baudrate 9600

  • 8 Datenbits

  • Gerade Parität

  • 1 Stoppbit

Die Baudraten-Werte können auf 38400, 19200, 4800, 2400 oder 1200 eingestellt werden. Die Parität kann auf „None“ (Keine) oder „Odd“ (Ungerade) eingestellt werden. Daten und Stoppbit können nicht geändert werden.

HINWEIS: Wenn Sie das Messgerät zu Testzwecken über einen seriellen Konverter (RS-485) anschließen, bringen Sie an den Klemmen (23 und 24) auf der Messgerätseite einen zusätzlichen Widerstand (120 Ω/ 0,25 W) an.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?