PHA8599300-06

Hintergrundbeleuchtung einrichten

  1. Navigieren Sie mit der Taste zu Programmiermodus 2 (PM0dE2).
  2. Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Menü aufzurufen.
  3. Navigieren Sie zur Einstellungsseite für die LCD-Hintergrundbeleuchtung (bL xx).
  4. Halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um in den Programmiermodus zu wechseln.
  5. Wenn der Wert zu blinken beginnt, wählen Sie on/off/btn aus.
  6. Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die neue Einstellung zu bestätigen.
  7. Das LCD-Display zeigt OK an, wenn die Einstellung bestätigt wurde.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?