PHA8599300-06

Messgerät-Leistungsmerkmale

Die Hauptmerkmale des Messgeräts der Serie iEM2050 sind nachstehend aufgeführt:
  • Messung von Wirk- und Blindenergie

  • 2 Tarife über Modbus-Kommunikation konfiguriert

  • Impulsausgänge

  • LCD-Display (Strom-, Spannungs-, Leistungs- und Energiemessungen sowie Grundkonfiguration)

  • Kommunikation über Modbus

Informationen zu den Anwendungen, Details zu den Funktionen und Merkmalen sowie die vollständigen technischen Daten der Messgeräte der Serie iEM2050 finden Sie unter www.se.com im technischen Datenblatt der Serie iEM2050.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?