Über dieses Handbuch
Im gesamten Handbuch beziehen sich die Begriffe „Messgerät“/„Gerät“/„Produkt“ auf alle iEM2050-Modelle. Alle Unterschiede zwischen den Modellen, z. B. eine Funktion, die nur ein Modell aufweist, werden mit der entsprechenden Modellnummer oder Beschreibung angegeben.
In diesem Handbuch wird vorausgesetzt, dass Sie über entsprechende Kenntnisse zu Einphasen-Energiemessgeräten verfügen und mit der Anlage und dem Stromnetz, in denen das Messgerät installiert wird, vertraut sind.
Im Handbuch sind keine Konfigurationsdaten für erweiterte Funktionen enthalten, für die ein erfahrener Anwender eine erweiterte Konfiguration ausführen würde. Es sind auch keine Anweisungen vorhanden, wie mit Hilfe von anderen Energiemanagementsystemen oder -softwares als dem Modbus-Tool Messgerätedaten integriert oder Messgerätekonfigurationen durchgeführt werden.
Wenden Sie sich an den für Sie zuständigen Schneider Electric-Vertriebsmitarbeiter, um zu erfahren, welche zusätzlichen Schulungsmöglichkeiten für die Messgeräte der Serie iEM2050 verfügbar sind.
Sie müssen für Ihr Gerät die aktuellste Firmwareversion nutzen, damit Sie Zugriff auf die neuesten Funktionen haben.
Die aktuellsten Unterlagen zu Ihrem Gerät können Sie unter www.se.com herunterladen.
Scannen Sie den nachstehenden QR-Code ein, um die Unterlagen für die Messgeräte der Serie iEM2050 aufzurufen.
Zugehörige Dokumente
| Dokument | Nummer |
|---|---|
| Installationsanleitung für die Serie iEM2050 | PHA6516600 |