PHA8599300-06

Tageszähler zurücksetzen

Das Messgerät ist mit einem Tageszähler für verbrauchte Energie ausgestattet. Die verbrauchte Energie kann auf null (0) zurückgesetzt werden.
Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Zähler auf null (0) zurückzusetzen:
  1. Navigieren Sie im Hauptmenü zur LCD-Seite für zurücksetzbare kWh-Werte (KWh 0).
  2. Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Menü aufzurufen.
  3. Wenn der Wert zu blinken beginnt, halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um den Tageszähler zurückzusetzen (KWh 0).
  4. Das LCD-Display zeigt OK an, wenn der Tageszähler (KWh 0) zurückgesetzt wurde.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?