Messgeräteinrichtung und -status
| Adresse | Register | Maßnahme | Größe | Art | Einheit | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0725 |
1830 |
R |
1 |
UInt16 |
– |
Ein-/Ausschalt-Zähler |
|
0x07DE |
2015 |
R |
1 |
UInt16 |
– |
Anzahl der Phasen (immer 1) |
|
0x07DF |
2016 |
R |
1 |
UInt16 |
– |
Anzahl der Leiter (immer 2) |
|
0x07E0 |
2017 |
R |
1 |
UInt16 |
– |
Stromnetz (immer 0 = Einphasig, 2-Leiter-System, L-N) |
|
0x07E1 |
2018 |
R |
1 |
UInt16 |
Hz |
Nennfrequenz |
|
0x07E4 |
2021 |
R |
2 |
Float32 |
A |
Messgerät-Ampere |