PHA8599300-06

Fehlerbehebung

Problem Mögliche Ursache Mögliche Lösung

Die rote Verbrauchs-LED blinkt nicht (Impuls-LED).

Am Messgerät ist keine Last angeschlossen.

Schließen Sie eine Last am Messgerät an.

Die Last auf der Leitung ist sehr niedrig.

Überprüfen Sie mit einem Universalmessgerät, ob der Lastwert sehr niedrig ist.

Das Register führt keine Zählung durch.

Am Messgerät ist fast keine Last angeschlossen.

Überprüfen Sie, ob die rote Verbrauchs-LED blinkt.

Kein Impulsausgang.

Der Impulsausgang wird nicht mit Gleichspannung versorgt. Der Impulsausgang ist nicht korrekt angeschlossen.

Überprüfen Sie mit einem Voltmeter, ob die Spannung der externen Spannungsquelle (Ui) 5–27 V DC beträgt. Überprüfen Sie, ob die Verbindung korrekt ist: Die Spannungsversorgung mit 5–27 V DC muss am Kollektor-Anschluss (Pin 20+) und die Signalleitung (S) am Emitter-Anschluss (Pin 21–) angeschlossen sein.

Die Impulsausgangsrate ist falsch.

Wurde die korrekte Impulsrate über das Modbus-Tool oder im Programmiermodus 3 eingestellt?

Verwenden Sie das Modbus-Tool, das separat erworben werden kann.

Wenn das Problem nach der Fehlerbehebung nicht gelöst ist, wenden Sie sich für weitere Hilfe an den technischen Support.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?