PHA8599300-06

Befehlsschnittstelle

Adresse Register Maßnahme Größe Art Einheit Beschreibung

0x1482

5251

W

1

UInt16

Angeforderter Befehl

0x1483

5252

W

1

UInt16

Reserviert für zukünftige Verwendung

0x1484–0x14FE

5253–5375

W

1

UInt16

Befehlsparameter 001–123

0x14FF

5376

L/S

1

UInt16

Befehlsstatus

0x1500

5377

L/S

1

UInt16

Befehlsergebniscodes:

  • 0 = Gültiger und erfolgreicher Befehl

  • 3000 = Ungültiger Befehl

  • 3001 = Ungültiger Parameter

  • 3002 = Ungültige Parameteranzahl

  • 3007 = Der Befehl ist gültig, der Vorgang wurde jedoch nicht ausgeführt

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?