PHA8599300-06

Kommunikation

Adresse Register Aktion Größe Typ Einheiten Beschreibung

0x1965

6502

L/KS

1

UInt16

-

Portadresse der RS-485-Kommunikationsschnittstelle

0x1966

6503

L/KS

1

UInt16

-

Baudrate der RS-485-Kommunikationsschnittstelle:

  • 1 = 38400

  • 2 = 19200

  • 3 = 9600

  • 4 = 4800

  • 5 = 2400

  • 6 = 1200

0x1967

6504

L/KS

1

UInt16

-

Parität der RS-485-Kommunikationsschnittstelle:

  • 1 = Gerade

  • 2 = Keine

  • 3 = Ungerade

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?