DOCA0142ES-09

Filtrado de Modbus TCP/IP

Descripción

La página Filtrado de Modbus TCP/IP permite definir el nivel de acceso de los clientes Modbus TCP/IP conectados a la interfaz IFE .

Bloqueo de conexiones

Puede seleccionar el número máximo de conexiones IP permitidas: 8 o 16. Cada conexión puede tener 12 transacciones simultáneas.

NOTA: Cuando se cambia el número máximo de conexiones IP, aparece un mensaje en la pantalla Se ha cambiado la conexión máxima. Reinicie el dispositivo para que entre en vigor y le indicará que reinicie el dispositivo.

Si está activado el filtrado de IP, debe configurar la dirección IP del PC en la lista de direcciones permitidas con permisos de lectura/escritura para usar el software EcoStruxure Power Commission .

Filtrado de IP

Parámetro

Descripción

Ajuste

Habilitar filtrado de IP

Activa el filtrado de dirección IP. Se concede acceso a la lista de direcciones IP disponibles que se muestran en la tabla.

  • Habilitado

  • Desactivado (sin filtrado)

Dirección IP

Filtra la dirección IP requerida que haya introducido.

10 direcciones (direcciones IP máximas permitidas)

Nivel de acceso

Define el nivel de acceso para la dirección IP correspondiente.

  • Lectura: Se permiten los siguientes códigos de función Modbus TCP/IP:

    • 1 (0x01)

    • 2 (0x02)

    • 3 (0x03)

    • 4 (0x04)

    • 7 (0x07)

    • 8 (0x08)

    • 11 (0x0B)

    • 12 (0x0C)

    • 17 (0x11)

    • 20 (0x14)

    • 24 (0x18)

    • 43 (0x2B), con códigos de subfunción 14 (0x0E), 15 (0x0F) y 16 (0x10)

    • 100 (0x64)

  • Ninguno : El acceso a la dirección IP está bloqueado.

  • Lectura/Escritura : Se proporciona acceso completo.

Permitir IP anónima

Permite a todos los clientes Modbus TCP/IP tener acceso de solo lectura.

  • Habilitado

  • Desactivado (ajuste predeterminado)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?