Configuración del servidor de Email
Introducción
Las notificaciones de alarma por correo electrónico integradas se envían a través de correos electrónicos cuando los dispositivos conectados activan una alarma. Las alarmas son notificaciones que se producen como respuesta a un cambio de estado o cuando un valor sobrepasa un valor de umbral. El administrador selecciona y configura varias notificaciones de alarma. La lista de destinatarios se puede configurar para notificar la misma alarma a varios usuarios.
Las notificaciones de alarmas por correo electrónico requieren un acceso a Internet sin filtros. Este nivel de servicio es adecuado para edificios no críticos de tamaño pequeño y mediano. El dispositivo envía los correos electrónicos cuando hay acceso a Internet mediante una conexión exclusiva o mediante una red de área local (LAN) con acceso a Internet.
Servicio Email
Parámetro |
Descripción |
Ajuste |
---|---|---|
|
Ajusta el perfil IFE de forma predeterminada. como servicio de correo electrónico en la interfazSi ha configurado el perfil SMTP para la versión anterior de la interfaz IFE, al actualizar a una versión más reciente podrá seguir recuperando la configuración guardada en el perfil . |
– |
Configuración del servidor de Email SMTP
Parámetro |
Descripción |
Ajuste |
---|---|---|
|
Permite escribir una dirección de servidor de correo electrónico (servidor SMTP). NOTA: Póngase en contacto con su administrador
de red para conocer la dirección IP o el nombre del servidor simple mail transfer protocol (SMTP).
|
– |
|
Permite especificar el puerto del servidor SMTP. |
|
|
Si el servidor SMTP necesita información de registro, active la casilla . |
|
|
Permite especificar el nombre de inicio de sesión en la cuenta SMTP. |
– |
|
Permite especificar la contraseña de la cuenta SMTP. |
– |
Dirección del emisor de Email
Parámetro |
Descripción |
Ajuste |
---|---|---|
|
En el cuadro , introduzca la dirección de correo electrónico del administrador. |
– |
puede utilizarse de diferentes maneras:
-
Utilice
como proveedor de contexto: si no desea recibir ninguna respuesta, y únicamente desea enviar una notificación al destinatario, utilice como información contextual. La sintaxis de incluye "no-reply", "device name", "site name", @un dominio validado .com, .net, etc. -
Cree un alias en
para permitir que se envíen respuestas a la persona encargada de una alarma: se puede enviar un correo electrónico a varias personas responsables de un aparato concreto. Esta característica permite a los destinatarios responder para realizar el seguimiento con la persona responsable.Por ejemplo, el director de una instalación recibiría un correo electrónico de una alarma. El director, a su vez, puede enviar un correo electrónico de respuesta al contratista de mantenimiento para hacer un seguimiento de la acción.
Idioma de Email
Parámetro |
Descripción |
Ajuste |
---|---|---|
|
Permite seleccionar el idioma del cuerpo del correo electrónico. |
|
Prueba de Email
Parámetro |
Descripción |
Ajuste |
---|---|---|
|
Permite especificar la dirección de correo electrónico del destinatario para probar la entrega del correo electrónico. |
– |
La función
permite conectar con el servicio desde el dispositivo. Si no se reciben los mensajes de correo electrónico de prueba, la conexión a Internet debe habilitar los puertos de correo electrónico (puerto 25, 465 o 587). La configuración requerida del puerto se efectúa de acuerdo con el dispositivo que envía el correo electrónico y los ajustes del enrutador del sitio.