DOCA0142ES-08

SNMP Parámetros

Gestión de los parámetros de IP

La interfaz IFE es compatible con SNMP, lo que permite que un administrador de red acceda remotamente a una interfaz IFE con un administrador de SNMP y ver el estado de la conexión de red y el diagnóstico de la interfaz IFE en formato MIB-II.

Parámetro

Descripción

Ajuste

Administrador uno

Permite configurar la dirección IP del administrador uno de SNMP.

Administrador dos

Permite configurar la dirección IP del administrador dos de SNMP.

Contacto del sistema

Permite configurar el nombre del contacto del sistema SNMP.

Nombre del sistema

Permite configurar el nombre del sistema.

Ubicación del sistema

Permite configurar la ubicación del sistema SNMP.

Nombre de la comunidad de solo lectura

Permite configurar el nombre de la comunidad de solo lectura de SNMP.

Público (ajuste predeterminado)

Nombre de la comunidad de lectura y escritura

Permite configurar el nombre de la comunidad de lectura y escritura de SNMP.

Privado (ajuste predeterminado)

Desviación

Permite desviar el nombre de comunidad.

Alerta (ajuste predeterminado)

NOTA: Sólo se admite SNMP versión 1.

Desviaciones activadas

Parámetro

Descripción

Ajuste

Desviación de arranque en frío

Genera una desviación cuando se enciende la interfaz IFE .

Desviación de arranque en caliente

No admitido

Desviación de enlace descendente

Genera una desviación cuando un vínculo de comunicación de puerto Ethernet está desconectado.

Desviación de enlace ascendente

Genera una desviación cuando un vínculo de comunicación de puerto Ethernet se vuelve a conectar.

Desviación de fallo de autenticación

Genera una desviación cuando un administrador de SNMP intenta acceder a la interfaz IFE con una autenticación incorrecta.

Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?