Estado
Descripción
En la página IFE.
se muestra el estado de comunicación de la interfazPara explorar las vistas de datos en tiempo real, la interfaz IFE cuenta con una comprobación de comunicación automática que se ejecuta de forma predeterminada cada 15 minutos. Esta comprobación verifica el estado de la comunicación de todos los dispositivos configurados en la interfaz IFE e intenta restablecer la comunicación con cualquier dispositivo señalado como fuera de servicio en la sesión actual del navegador.
Es posible realizar una comprobación manual de la comunicación. Para ello, haga clic en
.Los usuarios con función de Instalador o Ingeniero pueden consultar las páginas de Diagnóstico.
Cómo navegar hasta la página Estado
Para ver la página
, haga clic en .Parámetros de Estado
Datos |
Descripción |
---|---|
|
Nombre del dispositivo conectado a la interfaz IFE. |
|
Tipo del dispositivo conectado a la interfaz IFE. |
|
Muestra el tipo de conexión: Tipo 1: ULP |
|
Estado de la comunicación:
|