Etat
Description
La page IFE .
affiche l'état de communication de l'interfaceTandis que vous parcourez les vues de données temps réel, l'interface IFE vérifie automatiquement les communications (toutes les 15 minutes par défaut). Cette prodédure vérifie le bon fonctionnement des communications de tous les dispositifs configurés sur l'interface IFE et essaie de rétablir la communication avec tout dispositif signalé hors service pendant la session de navigateur.
Il est possible d'effectuer une vérification manuelle des communications en cliquant sur
.Les utilisateurs disposant du rôle Installateur ou Ingénieur peuvent consulter les pages de diagnostics.
Accès à la page Etat
Pour afficher la page
, cliquez sur .Paramètres d'état
Données |
Description |
---|---|
|
Nom du dispositif connecté à l'interface IFE . |
|
Type du dispositif connecté à l'interface IFE . |
|
Affiche le type de connexion : Type 1 : ULP |
|
Etat de la communication :
|