DOCA0142FR-06

REDONDANCE-PONT RSTP

Description

La page REDONDANCE-PONT RSTP affiche les données de diagnostic du pont RSTP.

Les utilisateurs disposant du rôle Installateur ou Ingénieur peuvent consulter les pages de diagnostics.

Accès à la page Redondance-Pont RSTP

Pour afficher la page REDONDANCE-PONT RSTP , cliquez sur DIAGNOSTICS > COMMUNICATION > REDONDANCE-PONT RSTP .

Paramètres généraux

Paramètre

Description

Etat du pont

Etat de la fonctionnalité RSTP. Celle-ci est soit activée, soit désactivée, en fonction de la configuration.

ID du pont

Identificateur unique du pont considéré. Il s'agit d'une combinaison de l'adresse MAC et de la priorité de pont du dispositif.

ID racine

Identificateur unique du pont racine. Combinaison de l'adresse MAC et de la priorité de pont racine du dispositif racine.

Port racine

Numéro du port offrant le chemin de moindre coût de ce pont au pont racine.

NOTE: Pour le pont racine, la valeur est toujours 0. Pour les autres dispositifs, la valeur est 1 ou 2.

Coût du chemin racine

Coût du chemin jusqu'à la racine vu depuis ce pont.

Nombre de changements de topologie

Nombre total de changements de topologie détectés par ce pont depuis la dernière réinitialisation des compteurs.

Cliquez sur Réinitialiser les compteurs pour remettre à zéro les valeurs des statistiques.

Si l'interface IFE est éteinte ou si elle est réinitialisée suite à une modification de la configuration ou un autre événement, les valeurs statistiques sont remises à zéro.

Paramètres configurés/appris

Paramètre

Description

Délai Hello configuré (secondes)

Valeur du délai Hello configuré sur ce pont.

Délai Hello appris (secondes)

Délai Hello réel actuellement utilisé par le pont. Il s'agit du délai Hello configuré du pont racine.

Délai de transfert configuré (secondes)

Valeur du délai de transfert configuré sur ce pont.

Délai de transfert appris (secondes)

Délai de transfert réel actuellement utilisé par le pont. Il s'agit du délai de transfert configuré du pont racine.

Délai maximum configuré (secondes)

Valeur du délai maximum configuré sur ce pont.

Délai maximum appris (secondes)

Délai maximum réel actuellement utilisé par le pont. Il s'agit du délai maximum configuré du pont racine.

Code QR pour cette page

Contenu utile ?