Esquemas con interruptores automáticos MasterPacT NT/NW y PowerPacT P- and R-Frame
Descripción
En función del tipo de interruptor automático utilizado, conecte la interfaz IFE al interruptor automático con una de las siguientes configuraciones:
-
Conexión de la interfaz IFE a un interruptor automático PowerPacT P- and R-Frame con mando manual fijo con un módulo BCM ULP.
-
Conexión de la interfaz IFE a un interruptor automático MasterPacT NT/NW o PowerPacT P-frame con mando eléctrico fijo con un módulo BCM ULP.
-
Conexión de la interfaz IFE a un interruptor automático extraíble MasterPacT NT/NW o PowerPacT P-frame con un módulo BCM ULP y su módulo IO respectivo.
Para obtener más información, consulte la Guía del usuario del sistema ULP.
Conexión ULP
| AVISO |
|---|
|
RIESGO DE DAÑOS EN EL EQUIPO
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
|
Todas las configuraciones de conexión requieren el cable BCM ULP.
Cuando no se utilice el segundo puerto RJ45 ULP, debe cerrarse con una terminación de línea ULP.
|
A |
Cable del interruptor automático BCM ULP o enchufe/conector RJ45 del cable ULP |
|
B |
Terminación de línea ULP |
Conexión de la interfaz IFE a un interruptor automático con mando manual fijo PowerPacT P- and R-Frame
|
A |
Interfaz Ethernet IFE para un interruptor automático |
|
B |
Terminación de línea ULP |
|
C |
Cable BCM ULP del interruptor automático |
|
D |
Módulo de comunicaciones del interruptor automático BCM ULP |
|
E |
Interruptor automático con mando manual fijo PowerPacT P- and R-Frame |
Conexión de la interfaz IFE a un interruptor automático con mando eléctrico fijo MasterPacT NT/NW o PowerPacT P-Frame
|
A |
Interfaz Ethernet IFE para un interruptor automático |
|
B |
Terminación de línea ULP |
|
C |
Cable BCM ULP del interruptor automático |
|
D |
Bornero fijo |
|
E |
Módulo de comunicaciones del interruptor automático BCM ULP |
|
F |
Interruptor automático con mando eléctrico fijo |
Conexión de la interfaz IFE a un interruptor automático extraíble MasterPacT NT/NW o PowerPacT P-Frame
|
A |
Interfaz Ethernet IFE para un interruptor automático |
|
B |
Terminación de línea ULP |
|
C |
Enchufe RJ45/cable ULP del enchufe |
|
D |
Cable BCM ULP del interruptor automático |
|
E |
Contacto de posición desconectada del interruptor automático (CD) |
|
F |
Zócalo del interruptor automático |
|
G |
Módulo de comunicaciones del interruptor automático BCM ULP |
|
H |
Interruptor automático seccionable |
|
I |
Bornero seccionable |
|
J |
Contacto de posición conectada del interruptor automático (CE) |
|
K |
Contacto de posición de prueba del interruptor automático (CT) |
|
L |
Módulo de aplicación de entrada/salida IO para un interruptor automático |