0602IB1801ZH-09

MasterPacT NT/NW 和 PowerPacT P- and R-Frame 断路器的示意图

描述

FYI, this map is shared by IFE user guide and NT/NW Modbus guide.

根据所用断路器的类型,将断路器的 IFE 接口连接至使用以下其中一种配置的断路器:

  • IFE 接口通过 BCM ULP 模块连接到固定式手动操作 PowerPacT P- and R-Frame 断路器。

  • IFE 接口通过 BCM ULP 模块连接到固定式电动操作 MasterPacT NT/NW 或 PowerPacT P-frame 断路器。

  • IFE 接口通过 BCM ULP 模块及其各自的 IO 模块连接到抽取式 MasterPacT NT/NW 或 PowerPacT P-frame 断路器。

有关更多信息,请参阅 ULP 系统用户指南

ULP 连接

注意
设备损坏风险
  • 切勿将以太网设备连接到 RJ45 ULP 端口。
  • IFE 接口的 RJ45 ULP 端口仅适用于 ULP 模块。
  • 其它使用方式可能会损坏 IFE 接口或与 IFE 接口相连的设备。
  • 要检查 ULP 模块是否与 IFE 接口 的 RJ45 ULP 端口兼容,请参阅 ULP 系统用户指南
不遵循上述说明可能导致设备损坏。

所有连接配置均需要使用 BCM ULP 线缆。

如果没有使用第二个RJ45 ULP 端口,则必须用 ULP 接线端子将其封闭。

A

断路器 BCM ULP 线缆或 RJ45 插头/插座 ULP 线缆

B

ULP 接线端子

IFE 接口连接至固定式手动操作 PowerPacT P- and R-Frame 断路器

A

用于单个断路器的 IFE 以太网接口

B

ULP 接线端子

C

断路器 BCM ULP 线缆

D

BCM ULP 断路器通讯模块

E

固定式手动操作的 PowerPacT P- and R-Frame 断路器

IFE 接口连接至 MasterPacT NT/NW 或 PowerPacT P-Frame 固定式电动断路器

A

用于单个断路器的 IFE 以太网接口

B

ULP 接线端子

C

断路器 BCM ULP 线缆

D

固定式端子块

E

BCM ULP 断路器通讯模块

F

固定式电动断路器

IFE 接口连接至抽出式 MasterPacT NT/NW 或 PowerPacT P-Frame 断路器

A

用于单个断路器的 IFE 以太网接口

B

ULP 接线端子

C

RJ45 插头/插头 ULP 线缆

D

断路器 BCM ULP 线缆

E

断路器断开位置触点 (CD)

F

断路器抽架

G

BCM ULP 断路器通讯模块

H

抽出式断路器

I

抽出式端子块

J

断路器连接位置触点 (CE)

K

断路器测试位置触点 (CT)

L

用于单个断路器的 IO 输入/输出应用程序模块

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?