DOCA0084ZH-11

日期和时间

描述

日期和时间页面让您能够:

  • 对连接到 IFE 服务器的断路器手动设置日期和时间。

  • 将断路器的日期和时间自动同步到 IFE 时间。

  • 以指定的时间间隔定期检查这种同步。

具有 Installer 或 Engineer 角色的用户能够更改日期和时间设置。

导航至“日期和时间”页

如要查看日期和时间页,请单击设置 > 常规 > 日期和时间

日期和时间设置

参数

描述

日期和时间设置模式

让您能够选择断路器及其 IMU 设备的日期和时间设置模式:

  • 勾选手动(缺省设置),可在专门的字段中手动设置日期和时间。

  • 勾选通过 NTP 进行网络同步,可通过外部时间服务器(NTP 服务器)自动设置日期和时间。

日期

可以 YYYY-MM-DD 的格式手动设置当前日期。

时间

可以 hh:mm:ss 的格式手动设置当前时间。

NTP 设置

参数

描述

NTP 服务器设置模式

让您能够选择 NTP 服务器设置模式:

  • 勾选通过 DHCP/BOOTP 自动获取服务器(缺省设置),可自动设置 NTP 服务器。

  • 单击手动,可手动设置 NTP 服务器名称或地址。

一级 NTP 服务器

让您能够手动输入一级 NTP 服务器地址。

二级 NTP 服务器

让您能够手动输入二级 NTP 服务器地址。

注:
  • 当两个 NTP 服务器都无法通过 IFE 服务器到达并且另一 IMU 设备正设置日期和时间时,IFE 服务器日期和时间设置模式自动回到“手动”模式。

  • 时间设置模式设置为“手动”时,时区偏移复位至 0。

  • NTP 服务器地址不支持 IPv6。

时间扩展

按照以下步骤设置 IFE 服务器的 Modbus 服务器设备的日期和时间。

步骤

操作

结果

1

IFE 菜单栏中,单击设置

打开设置菜单。

2

常规子菜单中,单击日期和时间

服务器设备的选项和全部选框变为可用。

2

日期和时间:定期扩展,选中全部复选框,并输入时间间隔(可输入 1 至 63 小时之间的值)。

可输入以小时计的时间间隔。

3

从支持通过外部源设置日期和时间的设备列表中选择服务器设备。

已选择服务器设备。

8

单击应用更改

所选服务器设备的日期和时间立即与 IFE 时间同步,并根据所选的时间间隔定期执行这种同步。

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.