DOCA0084ZH-11

时区

描述

时区页面让您能够设置特定区域的时区。

具有 Installer 或 Engineer 角色的用户能够更改时区设置。

导航至“时区”页

如要查看时区页,请单击设置 > 常规 > 时区

实时时钟

IFE 服务器具有实时时钟 (RTC) 功能,可在断电期间保持日期和时间。在中间模式下操作时(在此模式下,电池连续工作 4 天,10 年内的工作间隔次数为 45 次),RTC 的预期寿命为 15 年。

在 15 年的时间内,在 -25 °C (-13 °F) 至 85 °C (185 °F) 的温度条件下,IFE 服务器的晶体公差必须保持为 ±20 ppm(典型)/±150 ppm(最大)。RTC 芯片的时间漂移在 -16 秒/天至 +2 秒/天的范围内变化。电源重置期间,RTC 能够保持日期和时间设置。

时区设置

参数

描述

时区偏移

让您能够选择特定地区的时区偏移。

启用

启用夏令时。

夏令时时间开始

让您能够设置夏令时的开始时间。

夏令时时间结束

让您能够设置夏令时的结束时间。

注: 时区的设置仅适用于日期和时间通过 NTP 进行网络同步模式的情况。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.