DOCA0084ZH-11

以太网

描述

以太网页面显示:

  • 自上次激活 IFE 服务器后累计的 Ethernet 全局统计数据。

  • Ethernet 端口特性。

具有 installer 或 engineer 角色的用户能够更改“诊断”页面设置。

导航至“以太网”页

如要查看以太网页,请单击诊断 > 通讯 > 以太网

Ethernet 端口特性

统计数据

描述

ETH1 链路速度

运行速度(10 Mbps 或 100 Mbps)

ETH1 模式

当前运行模式(全双工或半双工)

ETH2 链路速度

运行速度(10 Mbps 或 100 Mbps)

ETH2 模式

当前运行模式(全双工或半双工)

Ethernet 全局统计数据

数据

描述

接收到的帧

已接收的帧数

已传送的帧

已传输的帧数

单击复位计数器,可将统计值复位为 0。

如果 IFE 服务器关闭或者如果因为配置更改或其他事件导致此接口复位,则所有统计值都将复位为 0。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.