DOCA0084ZH-11

Modbus 串行配置

描述

MODBUS 串行配置页面让您能够修改 Modbus 串行通讯参数。

导航至“MODBUS 串行配置”页

如要查看“MODBUS 串行配置”页,请单击设置 > 通讯 > MODBUS 串行配置

Modbus 串行线路设置

参数

设置

波特率

  • 9600 bps

  • 19200 bps(出厂设置)

  • 38400 bps

奇偶校验

  • (出厂设置)

停止位数量

  • 自动(出厂设置)

  • 1 位

  • 2 位

串行线路终止

  • 已启用(出厂设置)

  • 已禁用

Modbus SL 超时

  • 1 秒(出厂设置)

  • 0.1-0.5 秒

  • 1-10 s

注: 停止位数量参数设置为自动时,实际值基于所选的奇偶校验。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.