DOCA0084FR-10

Filtrage Modbus TCP/IP

Description

La page Filtrage Modbus TCP/IP vous permet de définir le niveau d'accès des clients Modbus TCP/IP connectés au serveur IFE.

Blocage de connexions

Vous pouvez sélectionner le nombre maximal de connexions IP autorisées (8 ou 16). Chaque connexion prend en charge 12 transactions simultanées.

NOTE: Lorsque le nombre maximal de connexions IP est modifié, le message Le nombre maximum de connexions a été modifié. Redémarrez le dispositif pour que les modifications prennent effet. s'affiche et invite l'utilisateur à redémarrer le dispositif.

Si le filtrage IP est activé, vous devez configurer l'adresse IP du PC dans la liste des adresses autorisées avec l'autorisation de lecture/écriture pour utiliser le logiciel EcoStruxure Power Commission.

Filtrage IP

Paramètre

Description

Paramètre

Activer le filtrage IP

Active le filtrage des adresses IP. Un accès est accordé aux adresses IP figurant dans le tableau.

  • Activé

  • Désactivé (pas de filtrage)

Adresse IP

Filtre l'adresse IP que vous saisissez.

10 adresses (nombre maximal d'adresses IP autorisées)

Niveau d'accès

Définit le niveau d'accès de l'adresse IP correspondante.

  • Lecture : les codes de fonction Modbus TCP/IP suivants sont autorisés :

    • 1 (0x01)

    • 2 (0x02)

    • 3 (0x03)

    • 4 (0x04)

    • 7 (0x07)

    • 8 (0x08)

    • 11 (0x0B)

    • 12 (0x0C)

    • 17 (0x11)

    • 20 (0x14)

    • 24 (0x18)

    • 43 (0x2B), avec les codes de sous-fonction 14 (0x0E), 15 (0x0F) et 16 (0x10).

    • 100 (0x64)

  • Aucun : l'accès à l'adresse IP est bloqué.

  • Lecture/écriture : un accès complet est fourni.

Autoriser les adresses IP anonymes

Accorde un accès en lecture seule à tous les clients Modbus TCP/IP.

  • Activé

  • Désactivé (réglage d'usine)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?