DOCA0084ZH-10

Modbus TCP/IP 过滤

描述

Modbus TCP/IP 过滤 页面让您能够为连接到 IFE 服务器的 Modbus TCP/IP 客户端定义访问等级。

区块连接

您可以选择所允许的 IP 最大连接数:8 或 16 个。每个连接可同时有 12 个并发事务。

注: 更改 IP 连接的最大数量时,显示屏上将弹出一条信息 最大连接数量已更改。重启设备以便生效 ,并提醒重启设备。

如果启用了 IP 过滤,则必须藉由针对使用 EcoStruxure Power Commission 软件的读/写权限,在允许地址列表中配置 PC 的 IP 地址。

IP 过滤

参数

描述

设置

启用 IP 过滤

激活 IP 地址过滤。已授予表格中可用 IP 地址列表的访问权限。

  • 已启用

  • 已禁用(未过滤)

IP 地址

过滤输入的所需 IP 地址。

10 个地址(允许的最大IP 地址数量)

访问等级

定义相应的 IP 地址的访问等级。

  • 读取:可使用以下 Modbus TCP/IP 功能代码:

    • 1 (0x01)

    • 2 (0x02)

    • 3 (0x03)

    • 4 (0x04)

    • 7 (0x07)

    • 8 (0x08)

    • 11 (0x0B)

    • 12 (0x0C)

    • 17 (0x11)

    • 20 (0x14)

    • 24 (0x18)

    • 43 (0x2B),带有子功能代码 14 (0x0E)、15 (0x0F) 和 16 (0x10)。

    • 100 (0x64)

  • : 阻止访问 IP 地址。

  • 读取/写入 :提供全面访问权。

允许匿名IP

允许所有 Modbus TCP/IP 客户端具有只读访问权限。

  • 已启用

  • 已禁用(出厂设置)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?